结果:找到"语音芯片扫码枪语音芯片 扫描枪语音播放芯片",相关内容1000条
  • 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
  • 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic, 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
  • NV080D——扫地机语音芯片,实现语音播报提醒功能
  • 随着科技的高速发展,智能家居的浪潮已开始逐渐兴起,而面对家中卫生的清洁打扫,智能扫地机器人一直受到人们的喜爱。我们的生活和工作早已迈着快节奏的步伐,家庭的打扫往往应付了事儿,时间长了角落和柜子下面总有隐藏很多灰尘,而扫地机可以能够帮忙打扫灰尘,解放我们的双手!扫地机语音方案需求设计:1、传统的扫地机可能带有报警装置,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者扫地机目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。扫地机不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正地做到为客户服务。NV080D语音芯片扫地机语音方案:为了让智能化扫地机更加人性化,各大家电厂家也是进行了不断地改进,在扫地机上...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic,地机 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-20 16:36:00
  • N9305语音芯片在充电桩上的应用
  • 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布数据,截至2021年12月底,全国充电基础设施累计数量为261.7万台。其中,公共充电桩数量为114.7万台,较2020年增加34.0万台;随车配建私人充电桩数量激增,累计保有量达147.0万台,同比增长68.19%。汽车充电桩语音方案设计需求:1、目前市面上的充电桩都带有报警装置或者是蜂鸣部件,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者充电桩目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。充电桩不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正的做到为客户服务。N9305MP3音乐芯片在充电桩的语音方案:一个附带好的语音提示芯片的产品...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-08-22 14:57:00
  • 语音播放芯片在共享充电柜上的应用
  • 电动车已经成为市民的主要出行工具,据官方数据统计,目前中国电动自行车保有量超过2.5亿辆,而年产量达到4000万辆,年销售超过3000万辆,数量增速迅猛。在给大家带来方便的同时,也带来了不可忽视的安全隐患,因为电动车诱发的火灾事故呈逐年上升趋势。因此电动车必须在楼下安全地方集中充电,已成为大家的共识,集中充电通常有充电桩和充电柜两种形式。我们发现,相较于充电桩,每组包含三到八个充电口的充电柜占用空间更少,柜内甚至有直接防爆功能,安全系数很高,受到不少市民的青睐。然而,充电柜不能直观的、智能地告知消费者,目前设备所处的工作状态以及技术问题,因此为了解决上面的问题,充电柜厂商都本着创新提出一种带...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 充电柜 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-24 11:07:00
  • NV040C语音芯片在扫码枪上的应用。
  • 随着“无纸化”的普及,大部分的消费者在购物时已不再依赖现金支付。正如您所见到的,扫码支付已纷纷落地于全国的各大商超、酒店、加油站、便利店、连锁专卖店等零售行业,消费结账时客户只需打开支付宝或微信付款二维码,让收银员使用支付宝扫码枪刷一下手机支付码即可完成收款,很便捷。扫码枪主要依靠简单的红外线光源,来将数据进行反射扫描,并将扫描出的数据进行传输,但在扫码过程中,无法将扫码的信息进行语音播报,使收银工作员还需将扫描的数据进行观察验证,严重影响到扫码作业效率的问题。为了解决上面遇到的问题,九芯电子与各大扫码枪厂商合作,推出了NV040C语音芯片,在扫码枪中置入这款芯片,就可以实现声音提示功能。N...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-14 17:18:00
  • 语音播放芯片在眼部按摩仪上的应用
  • 在日常生活中,长期使用眼镜之后,眼睛会出现疲劳,眼睛干涩不舒服,持续的视力疲劳会导致眼睛部位假性近视,而眼部按摩仪结合现代眼科理论和中医美容学原理的护眼美眼专用仪,可以对眼睛局部进行热敷、按摩,促进眼部血液的循环,起到明显缓解视疲劳的作用。眼部按摩仪体积都是比较小的,遥控器显示屏需要显示的内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,对用户来说无论是查看还是调节设置模式都是极大的困扰。而且眼部按摩仪是针对眼睛疲劳使用的,如果用户在使用中还要去看显示屏时,是比较麻烦的,而且还需要摘下按摩仪。因此很多按摩仪厂商会在眼部按摩仪上增加语音提...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 按摩仪 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-10 17:12:00
  • 扫地机语音播放芯片语音芯片语音ic
  • 2007年初,比尔·盖茨在美国《科学人》杂志上发表了《每个家里的机器人》一文,他认为“机器人即将重复PC电脑崛起的道路,在每个家庭普及,彻底改变这个时代的生活方式”。近年来受益“懒人经济”,扫地机器人在国内迅速兴起。尤其是在2020年,新冠疫情的爆发,“宅生活”时间增长,使人们更加注重家庭卫生清洁,为扫地机器人带来的新的市场机遇。根据数据显示,2020年我国扫地机器人销量654万台;销售额为94亿元,同比增长18%。预计2021年销量将达到885万台;销售额将达到108亿元,同比增长15%即使在疫情爆发的一年多里,扫地机销售增长的步伐依旧稳健。随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,用户在使用扫地...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 地机 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-26 15:52:00
  • N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
  • 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
  • 倒车雷达语音播放芯片选型!
  • 倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置,能以声音或者更为直观地显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。众所周知,倒车雷达对于躲避后方障碍物避免发生碰撞是很好的警示设备,摆放在仪表台上的显示屏随时显示着与车后物体的距离,但是许多司机的驾驶习惯还是转过头去一边观察后方情况,一边操控汽车,这也就无暇顾及显示屏的数据。提示的蜂鸣音又不能准确地标示出实际距离,令人放心地倒车。因此很多倒车雷达厂家都开始设计会说话的“倒车雷达”,能够很好地满足了大家的需求。尤其解决了新手倒车时的畏惧心理,真人语言提示随时将...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 离线 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-11 15:05:00
  • 语音芯片是怎么烧录的?
  • 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 声ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: